This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200前导码检测时间问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1211836/cc1200-cc1200-preamble-detection-time-issue

器件型号:CC1200

我将在一个系统中使用40MHz TCXO 测试 CC1200EM、在该系统中、调整到新的射频频率后的 RX 前导码检测速度至关重要。 TX 和 RX DUT 频率偏移都被校准。 其中一个 CC1200EM 传输连续前导码、 调优第二个 RX CC1200EM 以匹配 TX 射频频率并选通 SRX 后、我使用 MCU 轮询状态并设置 I/O 输出、以标记 CC1200状态从趋稳变为 RX 的时间、同时监控 GPIO2 (PQT_ACED)以进行前导码检测集。 增量为~1ms。 这比我预期的时间长。 我想知道在 RX 频跳后是否可以缩短前导码检测时间?  我还发现 RX 与 PQT_VALID 之间的差值为~1.05ms。

系统为:速率= 20K、RBW=26K

DUT 校准是在预校准的 VCO 寄存器加载和 SCAL 选通两种情况下完成的、结果相同。

1)是否有可以更改的设置可以缩短前导码检测时间而不会增加 RBW 或降低 RX 灵敏度?

2)根据用户指南、我本想8位("8位宽相关滤波器")是前导码检测所需的最低要求。 在 RX 趋稳之后和前导码检测之前发生延迟有效前导码检测之前会发生什么情况?

3)当我监视 PQT_VALID 并将 PQT_VALID_TIMEOUT 更改为32个符号时、RX 和 PQT_VALID 之间的差值保持~1.05ms。 我知道 PQT_EACTED 不是选通函数、但我想知道这是否表示其他一些错误的寄存器设置?

//Test Register Settings
		  {CC1200_IOCFG3,              0x06},
		  {CC1200_IOCFG2,              0x0B},
		  {CC1200_IOCFG1,              0x30},
		  {CC1200_IOCFG0,              0x06},
		  {CC1200_SYNC3,               0x93},
		  {CC1200_SYNC2,               0x0B},
		  {CC1200_SYNC1,               0x51},
		  {CC1200_SYNC0,               0xDE},
		  {CC1200_SYNC_CFG1,           0x4A},
		  {CC1200_SYNC_CFG0,           0x13},
		  {CC1200_DEVIATION_M,         0xD7},
		  {CC1200_MODCFG_DEV_E,        0x01},
		  {CC1200_DCFILT_CFG,          0x5D},
		  {CC1200_PREAMBLE_CFG1,       0x10},
		  {CC1200_PREAMBLE_CFG0,       0x8A},
		  {CC1200_IQIC,                0xCB},
		  {CC1200_CHAN_BW,             0x90},
		  {CC1200_MDMCFG1,             0x40},
		  {CC1200_MDMCFG0,             0x05},
		  {CC1200_SYMBOL_RATE2,        0x80},
		  {CC1200_SYMBOL_RATE1,        0x62},
		  {CC1200_SYMBOL_RATE0,        0x4E},
		  {CC1200_AGC_REF,             0x33},
		  {CC1200_AGC_CS_THR,          0xEC},
		  {CC1200_AGC_GAIN_ADJUST,     0x00},
		  {CC1200_AGC_CFG3,            0xB1},
		  {CC1200_AGC_CFG2,            0x20},
		  {CC1200_AGC_CFG1,            0x51},
		  {CC1200_AGC_CFG0,            0x8F},
		  {CC1200_FIFO_CFG,            0x00},
		  {CC1200_DEV_ADDR,            0x00},
		  {CC1200_SETTLING_CFG,        0x03},
		  {CC1200_FS_CFG,              0x12},
		  {CC1200_WOR_CFG1,            0x08},
		  {CC1200_WOR_CFG0,            0x21},
		  {CC1200_WOR_EVENT0_MSB,      0x00},
		  {CC1200_WOR_EVENT0_LSB,      0x00},
		  {CC1200_RXDCM_TIME,          0x00},
		  {CC1200_PKT_CFG2,            0x00},
		  {CC1200_PKT_CFG1,            0x43},
		  {CC1200_PKT_CFG0,            0x00},
		  {CC1200_RFEND_CFG1,          0x0F},
		  {CC1200_RFEND_CFG0,          0x00},
		  {CC1200_PA_CFG1,             0x41},
		  {CC1200_PA_CFG0,             0x54},
		  {CC1200_ASK_CFG,             0x0F},
		  {CC1200_PKT_LEN,             0x1E},
		  {CC1200_IF_MIX_CFG,          0x1C},
		  {CC1200_FREQOFF_CFG,         0x00},
		  {CC1200_TOC_CFG,             0x00},
		  {CC1200_MARC_SPARE,          0x00},
		  {CC1200_ECG_CFG,             0x00},
		  {CC1200_MDMCFG2,             0x08},
		  {CC1200_EXT_CTRL,            0x01},
		  {CC1200_RCCAL_FINE,          0x00},
		  {CC1200_RCCAL_COARSE,        0x00},
		  {CC1200_RCCAL_OFFSET,        0x00},
		  {CC1200_FREQOFF1,            0x00},
		  {CC1200_FREQOFF0,            0x00},
		  {CC1200_FREQ2,               0x5B},
		  {CC1200_FREQ1,               0x80},
		  {CC1200_FREQ0,               0x00},
		  {CC1200_IF_ADC2,             0x02},
		  {CC1200_IF_ADC1,             0xEE},
		  {CC1200_IF_ADC0,             0x10},
		  {CC1200_FS_DIG1,             0x07},
		  {CC1200_FS_DIG0,             0xAF},
		  {CC1200_FS_CAL3,             0x00},
		  {CC1200_FS_CAL2,             0x20},
		  {CC1200_FS_CAL1,             0x40},
		  {CC1200_FS_CAL0,             0x0E},
		  {CC1200_FS_CHP,              0x28},
		  {CC1200_FS_DIVTWO,           0x03},
		  {CC1200_FS_DSM1,             0x00},
		  {CC1200_FS_DSM0,             0x33},
		  {CC1200_FS_DVC1,             0xFF},
		  {CC1200_FS_DVC0,             0x17},
		  {CC1200_FS_LBI,              0x00},
		  {CC1200_FS_PFD,              0x00},
		  {CC1200_FS_PRE,              0x6E},
		  {CC1200_FS_REG_DIV_CML,      0x1C},
		  {CC1200_FS_SPARE,            0xAC},
		  {CC1200_FS_VCO4,             0x14},
		  {CC1200_FS_VCO3,             0x00},
		  {CC1200_FS_VCO2,             0x00},
		  {CC1200_FS_VCO1,             0x00},
		  {CC1200_FS_VCO0,             0xB5},
    
//TX Test Register Setting Changes Prior to STX

TRX0_WriteSingleReg(CC1200_MDMCFG2, 0x08)
TRX0_WriteSingleReg(CC1200_PKT_CFG2, 0x00)
TRX0_WriteSingleReg(CC1200_SERIAL_STATUS, 0x00) 
TRX0_WriteSingleReg(CC1200_DEVIATION_M, 0x6F)


//RX Test Register Setting Changes Prior to SRX
TRX0_WriteSingleReg(CC1200_PREAMBLE_CFG1, 0x04)
TRX0_WriteSingleReg(CC1200_PREAMBLE_CFG0, 0x89)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您从何处获得了寄存器设置、但要获得20kbps 的数据速率、您应该会获得更高的 RX BW。

    请使用 SmartRF Studio 生成寄存器设置。

    在配置正确的射频参数后、您可以选择 RX 监听模式时间、因为这将为您提供优化的设置、以便缩短 RX 中的时间。

    然后、您可以在本应用手册中的 Excel 工作表中输入设置、并查看可以使用哪些参数来缩短 PQT 响应时间:

    CC112x/CC120x RX 监听模式(修订版 A)(TI.com)

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    感谢您的快速响应。 为清楚起见、我不使用 RX 监听/WOR。 在此应用中、接收器始终在高性能模式或不断变化的频率下开启

    根据 SmartRF Studio 的建议、由于 RX_CONFIG_LIMIT = 1、26K RBW 可以正常工作。 除了需要更精确的 TCXO 外、使用 RX_CONFIG_LIMIT = 1、RBW =>比率是否存在问题?

    快速跳频对此应用至关重要、因此有必要对 TX 和 RX 跳同步规划最小延迟、从而进行微调。 您引用的 Excel 工作表很有用、但我想澄清一些文档中似乎隐含的内容

    参考 Excel PQT 响应时间表T0是否为进入 RX (建立后)到解调可以开始的最短时间?

    T0是否适用于所有数字 DEMOD、例如前导码和 SYNC?

    T1通常是检测 N 位前导码或同步所需的时间、以位为单位?

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可使用 RX_CONFIG_LIMIT = 1、但请记住、AGC_CFG1.AGC_WIN_SIZE 应递增1、且通过 AGC_CFG1.AGC_SETTLE_WAIT 编程的 AGC 增益调整之间的等待时间应加倍(与 RX_CONFIG_LIMIT = 0时 SmartRF Studio 建议的值相比)

    AGC_SETTLE_WAIT 将影响 T1、这也会影响 PQT 响应时间

    PQT 响应时间= T0 + T1

    PQT 响应时间是从进入 RX 模式到 PQT_VALID 有效生效所需的时间(无线电计算出是否存在无线前导码所需的时间)。

    除了用户指南(第6.8和6.9节)中的内容外、我没有更多关于 T0和 TI 的信息

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 Excel 工作表很有用。