This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI15.4堆栈- ETSI 认证- FH 模式

Guru**** 2594980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1210347/cc1312r-ti15-4-stack---etsi-certification---fh-mode

器件型号:CC1312R

大家好、

我将在868MHz 频段的跳频模式下开始对基于 TI15.4 Stack 的产品进行 ETSI 认证。  我需要向认证机构声明一些规范、我比以往更加困惑。  

我一直在 TI15.4堆栈中找到有关礼貌频谱访问的矛盾信息。  一个简单的事实、就是当配置为跳频模式时、堆栈是否使用礼貌频谱访问(LBT 或 CSMA)。  

在此帖子中、其完整内容与 FH 模式下的礼貌频谱访问有关。 因此、堆栈似乎确实实现了它(尽管 TX 关断时间存在问题、但会发出 TI154STACK-4145和 TI154STACK-4123、这些问题后来 在 TI15.4堆栈5.30 / simplelink SDK6.30中得到了修复)。 结论:TI15.4堆栈似乎在 FH 模式中使用礼貌频谱访问。

但是、在这篇较 新的文章中、可以清楚地回答是、在 FH 模式下、堆栈不使用礼貌频谱访问。

堆栈的用户指南也没有太大帮助、在  的参考文献中提到 LBT 用于868MHz 频段、CSMA 用于其他频段。 但是、一节中仅提及 LBT 用于 信标模式。 CSMA 在信标和 非信标模式中提及、而 CCA 仅在 ARIB 调节类型中提及另一方面 、跳频模式未提及任何有关这些礼貌频谱接入方法的内容。 因此不确定。

有人能帮我找到真相吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    很抱歉,这里似乎有些混乱。

    我会在得到明确答案后立即回复-我需要在我们的团队内提出问题、因此请给我几天的时间来澄清此问题。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    不幸的是、我仍在等待回复-如果该线程锁定、请接受我朋友的请求、以便我可以直接向您发送说明。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    我没有看到任何朋友的请求。

    我希望答案不会太长。 我需要在下周内向认证机构提供答案。 我仍然不知道我是否能够确认礼貌频谱访问的用法。

    谢谢。

    JD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新? 我迫切需要这些信息! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在对此有一个澄清:

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 Zack、您在这个问题上给出了清晰的答案。 我一直以为这是这样的,但假设不是肯定的。  

    谢谢、

    JD.