This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 IAR 导入 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40的协处理器示例后、工作应用文件夹中没有源代码

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1215768/cc1352p-there-were-no-source-code-in-working-application-fold-after-importing-coprocessor-example-of-simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40-using-iar

器件型号:CC1352P

尊敬的先生或女士:

  使用 IAR 导入 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40的协处理器示例后、工作应用折叠中没有源代码。  main.c 和其他.c 文件链接到 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\source\ti\ci154stack\apps\coprocessor。

要使用 Git 跟踪工作折叠的源代码,如何在导入示例时将所有必要的文件自动复制到工作折叠?  

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 路径中的任何位置  

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\CC1352P1_LAUNCHXL\ti154stack\coprocessor\tirtos7\iar

    您将找到 IPCF 文件。  coprocessor_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos7_IAR.ipcf。 在该文件中、您可以找到工程中的文件列表、这些文件要么复制到工作区、要么直接从原始文件夹引用。 下面我们举例说明:  

    <path reference="$PROJ_DIR$/Board.html">$COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR$/source/ti/boards/CC1352P1_LAUNCHXL/Board.html</path>
    <path copyTo="$PROJ_DIR$/cc13x2_cc26x2.icf">$COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR$/examples/rtos/CC1352P1_LAUNCHXL/ti154stack/coprocessor/tirtos7/iar/cc13x2_cc26x2.icf</path>

    在此处、将每个文件的单词"reference"更改为"CopyTo"。 这样会将文件复制到工作区。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIddanth:

    感谢您的时间和帮助。

    此致、

    DSI