This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何使用 printf 函数为 CC1310 IAR 打印调试信息并通过串行端口输出?

Guru**** 2575925 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212991/cc1310-how-to-use-the-printf-function-to-print-debugging-information-for-cc1310-iar-and-output-it-through-the-serial-port

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

如标题所示、如何使用 printf 函数为 CC1310 IAR 打印调试信息并通过串行端口输出?

可以打印终端 IO、但速度特别慢。

使用 Display_printf 可以输出、但可以使用行和列数据。 如何直接输出没有行和列数据的数据?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick