This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:cc1352P7

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213483/lp-cc1352p7-cc1352p7

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P

大家好  

我们正在研发一个使用加速计和无线通信(15.4 stack )的牛健康监测系统。

使用 Sensor Controller Studio 配置的加速计 ADXL 362 (与 BoostXl 包中相同)(具有现有示例)

仅传感器部分的电流消耗为0.5mA、对于我们的应用来说太高了(在没有无线外设和任何其他外设的空项目中集成了相同的电流)  

请建议...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送您的原理图。

    如果您拆除 加速度计(仅用于调试目的),您是否看到预期的电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    初始化过程本身正在获取这么大的电流...如果未启用特定 INIT、则电流也将以微安为单位...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仅与 CC1352P 独立共享电流消耗、而不首先连接任何内容、以便我们可以首先确认静态电流消耗是否正确。

    您是在您自己的硬件上还是在 LaunchPad 上进行测量?

    如果在您自己的硬件上进行测量、请提供原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    0.0013mA 且未连接...测量是在 launchpad 上通过能量跟踪完成(3.3V 且 Rx 已连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     初始化 过程是否只是一次事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为初始化 过程只是一个一次性事件。 是否正确,那么以后没有电流消耗问题?