This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:GPIO2引脚在 CC1120 RX 模式下的行为异。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214396/cc1120-gpio2-pin-behaves-strangely-in-cc1120-rx-mode

器件型号:CC1120

您好的体验。

我是一个 在如下图所示的环境中试用 CC1120的人。

在最后的回复中、我收到了一个回答:CC1120需要检测 GPIO2引脚上的下降中断才能接收它。

(https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208620/cc1120-it-looks-like-there-is-no-byte-in-rxfifo)

在 BOOSTXL-CC1120-90之间执行传输/接收时、确认发送板或接收板上 GPIO2引脚状态发生变化。

但是、在开发的 CC1120模块中、当执行 RX 代码时、GPIO2引脚保持低电平状态。

我相信这问题的原因是两件事之一。

※ 目前、BOOSTXL-CC1120-90正在发送、CC1120模块正在接收。

1.如果 CC1120模块正在接收数据、但由于传输端数据包的 CRC、前导码、同步字等不匹配、GPIO2引脚的状态没有变化。

我不知道如果接收到数据、即使从 CC1120接收到的数据包不正确、GPIO2引脚是否会改变。

2.如果 CC1120模块的硬件有问题,GPIO2引脚的状态不会改变。

如果您能告诉我是否存在我需要额外检查为什么 GPIO2引脚的运行没有变化的情况、我将不胜感激。

                                                                                                                               -由 Kim 提供-