This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:微型逆变器通信

Guru**** 2813995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1215293/cc1352p-microinverter-communication

器件型号:CC1352P

将对话从 C2000论坛移至 S1G 论坛

尊敬的 Rogerio:  

感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

"感谢您提供的信息。 我们正在考虑采用868MHz 频率的无线 M-Bus 和/或 Zigbee/Matter 协议。

因为我们希望将太阳能微型逆变器无线连接到某种太阳能微型逆变器驱动器/计算机、以便对其进行控制/管理、从而使我们需要可靠的通信。 由于我们刚刚处于通信的开端、也许您可以向我们推荐我们应该使用哪种无线协议。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持

此致、  

Marvin 酒店

Rogerio 响应:

Marvin、根据上面的评论、您的客户来自欧洲、对吗?

我推荐 CC1311P、而且他们可以免费使用我们的 TI 15.4 Stack。

借助 CC1311P、它们集成了用于扩展范围的功率放大器、具有更大的闪存(352KB)、因此可以无线更新、运行温度为105C、在温度范围内具有非常稳定的功耗。