This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:在发送完整帧之前、SPI CS 引脚无法保留。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214228/cc1311r3-spi-cs-pin-cannot-retain-before-complete-frame-is-transmitted

器件型号:CC1311R3

大家好、

客户报告:针对 CC1311R SPI、CS 引脚将每字节切换一次。 通常、CS 引脚应在发送完整帧(几个字节)之前保持不变。

请帮助澄清。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    请您能要求客户向我们发送该场景的逻辑跟踪吗?

    此致、

    SID