This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:用户应用程序和自定义引导加载程序能否共享动态库?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214688/cc1352p-can-user-application-and-custom-bootloader-share-a-dynamic-library

器件型号:CC1352P

客户正在使用自定义闪存引导加载程序通过 prop-RF 实施 OAD。 为了节省闪存、他们需要在用户应用程序和引导加载程序之间共享一个动态库。 默认情况下、自定义引导加载程序和用户应用程序链接自己的.A 库、可以复制此.A 库、这需要两倍的存储器空间。问题是、是否有方法可以只将一个.A 库用于用户应用程序和自定义引导加载程序?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    遗憾的是、我们没有相关示例。

    如果有一些共享函数、并且引导加载程序和应用程序都需要调用这些函数、其中一个映像必须将指针表保存在固定位置。

    另一个图像应该知道表的布局和表的位置、以便它可以访问和执行这些函数。  

    但这是系统的高层面定义。 不是明确定义的解决方案。 他们必须实施我认为的这样的措施。  

    此致、
    SID