This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352 I2S/PDM 麦克风支持

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214905/cc1352p-cc1352-i2s-pdm-microphone-support

器件型号:CC1352P

我们目前计划在使用 CC1352 MCU 的器件中添加一个麦克风。 基本上我们考虑使用两种麦克风:I2S 麦克风或 PDM 麦克风。 我在 CC1352数据表中看到过有关 I2S 或 PDM 麦克风支持的信息、但没有看到任何更多详细信息。 我可以从何处获得与本主题相关的更多详细信息、例如应用手册等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1352 MCU 同时支持 I2S 和 PDM 麦克风技术。

    一般而言、I2S 麦克风会导致更高的 BOM 成本、更高的音频质量、同时所需的处理能力更低。

    PDM 麦克风可以实现更简单、更便宜的设计、但需要执行抽取滤波器、并且会在 CC1352上占用处理器时间。 我提到的抽取滤波器由 TI 以"PDM 驱动程序"的名义提供。

    我希望这将有所帮助、

    此致、