This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有没有其他方法可以在没有 Code Composer Studio 的情况下使用 energytrace?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1215018/is-there-anyway-to-use-energytrace-without-code-composer-studio

主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

能否在没有 Code Composer Studio 的情况下使用 EnergyTrace? 我做了一些研究、并在 GitHub 上找到了 EnergyTrace-util 存储库、但似乎是为 MSP430编写的。 我正在使用 CC2652、并要测量 LaunchPad 上的芯片消耗的电流。 但是、我计划通过串行端口将 LaunchPad 连接到 Raspberry Pi、因此我想查看 Raspberry Pi 上的测量电流值。 EnergyTrace-util 似乎能够满足我的需求、只要我可以在终端中运行。 如何针对 CC2652执行此操作? 能否针对 CC2652调整 EnergyTrace-util?

您还可以 在此处找到 energytrace-util 的链接

此致

Veli Can

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veli:

    EnergyTrace 仅作为 CCS 或 IAR IDE 的集成功能提供、而不会正式作为独立工具提供。  CCS 支持 Linux Ubuntu OS 版本、这些版本可用于某些 RPi 平台、但是此设置不支持命令行界面。

    此致、
    Ryan