This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:代码大小优化

Guru**** 2810895 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212054/cc1352p-code-size-optimization

器件型号:CC1352P
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

一位客户正在基于 EasyLink 示例在 CC1352P 上开发其应用。 为了优化代码大小、他们已尝试删除不需要的驱动程序文件并使用最小代码大小的优化级别、但仍然存在将代码放入闪存的间隙。 是否有办法减小 TI-RTOS 本身的代码大小? 谢谢。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户应使用 SysConfig。 这样、只会添加所选外设的代码。

    另外、我想他们的代码通过不使用 EasyLink 节省了一些空间、而是使用 PROP API 命令编写射频代码本身。

    他们要储蓄多少钱?

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    客户希望将2个映像装入片上 OAD 的闪存、但间隙仍然为~20KB。

    是否可以拆分 TI-RTOS/TI 驱动程序/用户应用程序? 如果可能,客户可以仅考虑升级 OAD 的用户应用程序。

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们不支持这一点。

    Br

    Siri.