This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:使用 ASK?解码 PPM

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213648/cc1311p3-decode-ppm-using-ask

器件型号:CC1311P3

我想解码 ADS-B、它在1兆波特下使用脉冲位置调制。  对于 PPM、0是 OOK 的01、1是10

理论上、无线电可以匹配前导码、解码 OOK 或以2 Mbaud 请求、然后让 MCU 根据位解码 PPM。  CC1311或 CC1352 具有支持 ADS-B 的频率和数据速率

这是可行的吗?

是否有其他芯片会更好?

如果它是重要的,数量 大约是每年数千。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般软件版本(SDK)中不支持脉冲位置调制

    同意在理论上无线电可以匹配前导码并解码 ADS-B  信号的 OOK/ASK。 主要问题是 PPM 信号的同步。 这可以通过软件补丁来实现。 但是,制作软件修补程序需要 大量资源,并且只有在卷很大时才支持。

    请更具体地说明此案例的数量。

    此致、

     理查德