This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:RSSI 值

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1215067/launchxl-cc1312r1-rssi-value

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

您好、E2E 专家!

你好。

我们将使用 LAUNCHXL-CC1312R1接收信号。 RSSI 值与什么相关? 我们有一个信号传输到直接位于 Launchpad 上的 SMA 连接器。 RSSI 值是在 SMA 连接器或 CC1312芯片的射频输入处接收到的实际功率吗?

似乎在-14dBm RSSI 附近可能存在偏移或最大限制。 如果我增加衰减、RSSI 以大约3dB 的偏移线性跟踪、但当它达到-14dBm RSSI 时、似乎是平坦的。 功率增加了10和15 dB、但仍将显示-14 dBm RSSI。 可能我们在 Launchpad UI 中缺少设置?

我在下面看到了类似的 E2E 链接:

LAUNCHXL-CC1312R1:具有收集器和传感器之间距离的 RSSI 值-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

但这并不能真正回答我的问题。 我仍会看到-14 dBm 的功率限制。 我知道它与接收功率有关、而距离会影响这个水平。  

但我仍然想知道这是在芯片上接收到的确切功率级别、还是具有偏移的基准功率级别。  
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RSSI 是 SMA 连接器无线电信号的接收信号强度指示器。 数据表中的所有射频参数均在 SMA 连接器处指定、而不是在 IC 的引脚上指定。

    报告的 RSSI 具有有限的动态范围、通常比灵敏度限值高95dB。 因此、对于典型灵敏度限制为-110dBm 的868MHz、50kbps PHY、当高于典型值-15dBm (-110 + 95)时、不会报告更高的信号强度。

    此致、

      理查德