This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:如何将 SmartRF Studio 扩展模式的射频器件命令模式用于模块通信和测试 RSSI

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214132/cc1110-cc1111-how-to-use-the-rf-device-commands-mode-of-smartrf-studio-extension-mode-for-module-communication-and-testing-rssi

器件型号:CC1110-CC1111

团队成员:

如何将按钮设置为发送模式和接收模式? 感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用标准设置(不手动更改任何寄存器)、则可以在一台设备上按 SRX、在另一台设备上写入要发送的数据包(如屏幕截图所示)。 然后、在 TX 器件上、按"Write TX FIFO"按钮、再按 STX。

    一旦数据包发送、RX 器件将 停止更新 RSSI、LOCK_STATUS 将为灰色而不是绿色、您现在可以按下"Read RX FIFO"按钮。

    Siri.