This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 定制板会在发送时复位

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1214808/cc1352r-cc1352r-custom-board-getting-reset-when-transmitting

器件型号:CC1352R

您好、专家!

我们已根据 cc1352R 传感器标签设计了一个板、现在我们要使用 UART 桥接器示例测试该板、它无法按预期工作、会在执行以下行时复位。

/*Send packet*/
RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、NULL、0);

但是、该电路板在通过射频接收数据时运行良好、它通过 UART 打印数据、而 UART 通过射频接收数据。  

我们已使用 Launchpad 和传感器标签测试相同的代码、其运行状况良好、但我们的定制板已重新启动、无法找到问题、请帮助我们找到问题。

此致

Surya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    很抱歉、它现在正在工作...