This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI15.4 Stack -最小轮询间隔与器件数之间的关系

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1213837/cc1312r-ti15-4-stack---min-poll-interval-vs-number-of-devices

器件型号:CC1312R

大家好、

我正在使用 FH 模式下的 TI15.4堆栈应用。 我有一个关于系统与网络流量有关的基本问题。

考虑到采用50台设备的应用星形网络、其中每台设备的报告间隔为60秒、没有广播、可以用于保证网络不饱和的最小轮询间隔是多少。  我已经将 MAC_CFG_TX_DATA_MAX 更改为50、以便 TX 挂起缓冲器能够保存整个网络的消息。   

我注意到、例如、使用轮询间隔为1时、当设备数大于6时、网络开始出现问题。 轮询开始延迟超过1、如果您发送请求、发送请求可能需要超过1、甚至在某些情况下失败。  

是否有应使用的特定公式或编号? 我应该如何处理?

谢谢你。