This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:专有调制

Guru**** 1394150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1211779/cc1310-proprietary-modulation

器件型号:CC1310

我想在工业远程控制应用中使用该器件。  

它需要能够发送两种类型的电报。  第一个选项是安全的、以某种方式进行加密、如果这需要几百毫秒的时间、这不是问题。  在受控器件确认第一次传输后、我需要能够发送轻量级的电报、这本质上是一条"保持这样做"的消息。  

如果受控器件错过了这些较短的传输时间中的几次、它将停止正在做的事情、直到收到新的加密消息时才会开始。  轻量级电报必须很短并且经常发送、例如每20ms 发送一次。  

因此、我想知道的是、我是否能够使用 CC1310实现此目的?

Marc Isherwood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    在不了解 您的要求细节的情况下、这在最初的情况下似乎是可行的。

    您可能需要使用我们的 LaunchPad 评估模块(本例中为 LAUNCHXL-CC1310: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1310 )自行评估器件性能。

    可以以rfPacketTxrfPacketRx示例为起点、然后您可以修改 PHY ect。 以使其更能代表您的应用。 然后、您可以根据需要评估计时。


    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的讲解。  我订购 LAUNCHXL-CC1310开发套件进行播放

    此致、

    马克