This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3:专有通信协议- 2-GFSK、169MHz 时为1Mbps

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208040/cc1311p3-cc1311p3-proprietary-communication-protocol---2-gfsk-1mbps-at-169mhz

器件型号:CC1311P3

TI、对于  频率为169MHz 且速率为1Mbps 的 CC1311P3 2-GFSK 的寄存器设置有何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    我没有找到1Mbps、PHY 在169MHz 下的任何新寄存器设置。

    此致、
    SID