This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EM:联网后通信异常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1211917/cc2530em-abnormal-communication-after-networking

器件型号:CC2530EM
主题中讨论的其他器件: Z-stack

嗨、团队:

联网后通信异常、无法触发 AF_INcoming_MSG_CMD、发送数据两次后网络崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不知道我应该特别看什么与所有这些嗅探器屏幕截图。  您能否提供监听器日志源文件?  您正在使用哪个 Z-Stack 版本、以及您正在将 ZNP 项目用作 CC2530EM 上的 ZC 吗?  网络连接了多少台设备、需要满足哪些确切条件才能重现问题?  请参阅此 E2E 帖子SWRA635

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据包捕获图显示了联网和发送消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在大多数情况下、我看到数据包被 ACK、这意味着网络没有如之前所暗示的那样崩溃。  正在使用的主机是什么、有问题的 ZNP (触发 AF_ INcoming_MSG_CMD)是 ZC 还是 ZED?  务必同时回答我之前提出的其他问题。

    此致、
    Ryan