This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311R3 5x5 EU/US 频带参考设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1352P7, CC1311R3, CC1312R7, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1209569/cc1311r3-cc1311r3-5x5-reference-design-of-eu-us-band

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: CC1312R7、LP-CC1312R7 CC1310、CC1352P7

你(们)好!  

您是否具有 EU/US 频带的 CC1311R3 5x5参考设计?

谢谢。  

Br. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    以下是设计文件的链接: CC1311-R3EM-5XD7792参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

        您是否具有   EU/US 频带的 CC1311R3 7x7参考设计?  7x7也用于我们的产品中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaolin:

    您可以使用 CC1312R7参考设计作为 CC1311R3 7x7器件的引脚对引脚兼容性。

    LP-CC1312R7 (SWRC371):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc371

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack:

        非常感谢、您的意思是它们是相同的 参考设计。(CC1312R7 和 CC1311R3 7x7)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是- 在本例中、我们为两个器件推荐了相同的参考设计。

    CC1311R3 5x5器件采用 上述 Diego 推荐的设计。

    此致、
    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack:

        明白了、再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    如果客户希望在5x5 CC1311封装上构建433/470~510MHz 频带。 您是否对客户如何开始设计有建议?  

    对于7X7mm、我‘使用参考 CC1310的基准。  

    Br. Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    CC1311R3 7x7mm 封装:

    对于 CC1311R3 7x7 mm 封装、我们不建议采用433MHz 的 CC1310设计。

    相反、客户可以使用  LP-CC1312R7 (SWRC371):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc371 作为起点、然后使用中的433MHz BOM  LP-CC1352P7-4.  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373

    由于 R3器件没有开关、因此客户可以使用以下原理图中高达 C36的射频路径(加上完整设计中的天线部分):

    我明天需要仔细检查5x5 mm 的建议并作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1311R3 5x5 mm 封装:

    我们还建议基于 LP-CC135进行5x5 mm 设计 2. P7-4 433MHz BOM (采用5x5mm 封装)。

    我还向您发送了朋友请求。 根据订单量、我们可以在以后(如果需要)提供额外的优化帮助、因此如果需要、您可以联系我。

    此致、

    扎克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zack G ü:

         低压 CC1354P7. -4?我认为它‘s cc1352P7 -4,是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您是正确的- LP-CC1352P7-4!