This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI15.4 Stack - 868MHz PHY 参数

Guru**** 2482585 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1210670/cc1312r-ti15-4-stack---868mhz-phy-parameters

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我将在868MHz 频段使用 TI15.4 Stack、使其处于跳频模式。 我需要知道堆栈使用的确切射频参数。  

我可以在 SysConfig 的无线电部分看到、50kbps 下的调制为2-GFSK。 但其余的呢?

-排放带宽?

-偏差?

- Rx 带宽?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 SysConfig 生成的设置文件(ti_nRADIO_CONFIG.c):

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Siri、

    "发射带宽"怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JD

    发射带宽受其他设置(偏差等)的影响。 ETSI 标准中没有定义(但在 FCC 法规中有定义)-您提供的信息表明您正在设计868MHz 频带、因此您对 TX 带宽更感兴趣吗?

    如果是这样、则  可以使用卡森规则估算占用带宽(OBW)、如本主题中所述: e2e.ti.com/.../cc1120-carlson-s-rule-s

    但是、 使用 GFSK 时、OBW 通常较低、因此我们建议采用实际测量的信号来确保正确。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    感谢您的答复。

    是的、我是说 TX 带宽或占用带宽。 我知道卡森的法则,但根据不同的调制方案,它似乎总是不同的。  

    让我们化繁为简:假设我有一个传感器 TI15.4 Stack 的默认示例、这个示例的频率为868MHz、50kbps、无需修改、运行在 CC1312R1 Launchpad 上。 预期的 Tx 带宽是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 15.4 Stack、868.3MHz、50kbps、25kHz 偏差、2-GFSK、 100kHz RX 带宽(即使用发送频率设置为868.3MHz 的默认设置)、 I 测得的最大值 89.1kHz 的99% OBW  并回顾了 LAUNCHXL-CC1312R1上的几次重复测量结果。

    频谱分析仪设置(符合 ETSI EN 300 220-1标准):

    • RBW = 1% OCW = 2kHz
    • VBW = 3 x RBW = 6kHz
    • 跨度= 400 kHz
    • 检测器模式= RMS
    • 跟踪=最大保持

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供详细的答案 Zack。

    此致