主题中讨论的其他器件:SysConfig、
大家好、
我将在868MHz 频段使用 TI15.4 Stack、使其处于跳频模式。 我需要知道堆栈使用的确切射频参数。
我可以在 SysConfig 的无线电部分看到、50kbps 下的调制为2-GFSK。 但其余的呢?
-排放带宽?
-偏差?
- Rx 带宽?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我将在868MHz 频段使用 TI15.4 Stack、使其处于跳频模式。 我需要知道堆栈使用的确切射频参数。
我可以在 SysConfig 的无线电部分看到、50kbps 下的调制为2-GFSK。 但其余的呢?
-排放带宽?
-偏差?
- Rx 带宽?
谢谢
您好,JD
发射带宽受其他设置(偏差等)的影响。 ETSI 标准中没有定义(但在 FCC 法规中有定义)-您提供的信息表明您正在设计868MHz 频带、因此您对 TX 带宽更感兴趣吗?
如果是这样、则 可以使用卡森规则估算占用带宽(OBW)、如本主题中所述: e2e.ti.com/.../cc1120-carlson-s-rule-s
但是、 使用 GFSK 时、OBW 通常较低、因此我们建议采用实际测量的信号来确保正确。
此致、
扎克
TI 15.4 Stack、868.3MHz、50kbps、25kHz 偏差、2-GFSK、 100kHz RX 带宽(即使用发送频率设置为868.3MHz 的默认设置)、 I 测得的最大值 89.1kHz 的99% OBW 并回顾了 LAUNCHXL-CC1312R1上的几次重复测量结果。
频谱分析仪设置(符合 ETSI EN 300 220-1标准):
此致、
扎克