This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:电容触摸按钮

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, BOOSTXL-ULPSENSE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1211810/cc1312r-capacitive-touch-buttons

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-ULPSENSE

您好!

你好。

我们将在我们的1GHz 无线产品中使用 CC1312R、并且还需要添加4个触控按钮、我们有以下问题。

1.所有的模拟引脚是否均可用作电容式触控按钮? 如果未指定、请分享引脚映射。

2.请提供 电容式触摸按钮的参考设计

3.如果您分享 超低功耗(ULP)传感 BoosterPack 套件原理图会很有帮助。  上面有电容式触控按钮。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特