This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:I2C 逻辑电平以及与 i2c 隔离器的兼容性

Guru**** 2534530 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1210213/cc1312r7-i2c-logic-levels-and-compatibility-with-i2c-isolators

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:ISO1640CC1312R

您好!

我之前看过的是 cc13xx/cc26xx 系列和 TI ISO1640/1540 I2C 隔离器之间的兼容性。 该隔离器的输出低电压电平分别为800mV 和710mV。 这些等级也是"双向 I2C 隔离器的常见行业实践"、我在隔离器论坛的主题中得到了证实: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1209633/iso1640-compatibility-between-cc13xx-cc26xx-family-and-iso1640-iso1540 

通过查看 cc13xx/cc26xx 系列的数据表 、我发现 GPIO 电压输入阈值(V_IL)为0.2 * VDDS、在3.3V 的共模电压下为0.66V (例如、请参阅 cc1312r 数据表中的第8.21.6.1节)。 这也是 I2C 的逻辑电平吗? 如果不是、什么是 cc13xx/cc26xx 系列的 i2c 逻辑电平?

此致