This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在 CC1312 SDK 的示例代码上设置1M 波特率

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1209021/cc1312r-how-to-set-1m-baud-rate-of-uart-on-the-example-code-on-cc1312-sdk

器件型号:CC1312R
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

您好、TI!

在 Code Composer Studio 中检查 SysConfig 后、UART 波特率的 MAIMUM 设置为921600。

我们如何将 UART 的波特率设置为1M?

请帮助分享该程序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    您正在使用哪个 SDK 版本?

    UART2驱动程序支持将波特率配置为1M、如下所示:

    UART2_Params_init(&uartParams);
    uartParams.baudRate = 1000000;

    请记住、通过 XDS110可实现的最大波特率为921600。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我使用的 SDK 为 rfDiagnostics /传感器的 ti154stack。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarvis、

    我问的是版本,比如6.40、5,40等等。

    您是否试用了 UART2驱动程序和我提供的代码片段?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    使用的 SDK 版本是6.30。

    我仍然尝试验证您提供的方法、测试正在进行中。

    谢谢。