This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:信标不良 FCS 会阻止传感器加入网络

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1207403/cc1352p-beacon-bad-fcs-prevents-sensor-joining-network

器件型号:CC1352P

您好、E2E:

我们  在设计中将使用 Johansann 的0900PC15A0036、目前我们3/4的基于 CC1352的定制电路板存在问题。 我们的代码基于以非信标配置运行的15.4收集器/传感器堆栈。 需要注意的是、我们与 johansann 参考设计有微小的偏差、我们遗漏了 C41

在扫描器件时、我们在 TI 监听器中观察到信标请求、坏 FCS 数据包。 我们确实观察到收集器使用信标进行响应、但器件无法接收此信标并加入网络。 我们操作的其他设备以及与坏 FCS 器件同批次的一些设备都能够加入网络。

我们希望获得一些关于如何解决和解决此问题的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在 SmartRF Studio 中运行 PER 测试、然后查看您在使用 SmartRF Studio 发送和接收数据包时是否还遇到 CRC 错误?

    在 SmartRF Studio 中、选择您在 收集器/传感器中选择的同一 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我已经设置 SmartRF Studio。 我正在将我们的器件1352P 和 TI launchpad 1350用作我的数据包 RX 器件。 两个器件都在868MHz 频率下以50kpbs 的 Prop 模式运行

    我看到 CRC 错误以及 以下统计信息:

    平均 RSSI:-57dbM (器件彼此相邻)

    57%

    比特率误差:0.57%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢大家分享成果。 似乎没有所需的外部电容会在您的设计中造成问题。

    您能否尝试在 SmartRF Studio 中为器件启用内部偏置、并告诉我结果。

    要执行此操作、请转至"Settings->Custom Target Configuration..."

    在打开的窗口中、单击 new、在 target name 中输入名称、确保在器件 CC1352P 中选中、并在前端中选择 Internal Bias、Differential RF。

    此外、还设置 IO 配置: