This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于低功耗应用的射频控制部分

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1207646/cc1310-radio-frequency-control-section-for-low-power-applications

器件型号:CC1310

大家好、团队:

使用 CC1310实现主机→从机→(返回确认命令)主机、从机现在需要低功耗功能、

在 usleep function_close (rfHandle)之前调用了 Rf;有关详细信息、请参阅图中

如图所示、usSleep 后面的初始化包括 RF_Open 函数、但需要150ms 才能提前唤醒器件。 是否有任何方法可以最大程度地缩短该时间、以实现极低的工作功耗。 该设计将每秒进行一次通信。 谢谢你。

程序设计基于 nortos 例程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本  simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03

    使用的例程是  rfEchoRx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我不确定我是否理解你试图实现的目标、或者问题是什么。

    您有更多详细信息吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解这款芯片的低功耗开发信息