This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:OOK 调制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1204360/cc1311p3-ook-modulation

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件:CC1312R

大家好、

CC1311是否支持 OOK 调制? 我在 SmartRF 工具中未找到该选项、如下图所示。

谢谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    CC1311x 应能够支持该功能。  我会使用 CC1312x 中列出的 OOK PHY 的相同设置。

    我将再次确认为什么它未在菜单中列出。

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    尚未完全定稿、但使用 OOK 和 CC1311x 时可能会有软件限制、这可解释为何它未列为支持的 PHY。

    此致、

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    得出的结论是 CC1311x 可以支持 OOK、但我们只需要为该功能添加一个软件补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的支持。 客户正在参考有关 OOK 调制的 CC1312R。  

    // OOK:设置占空比以补偿 PA 斜升
    HW_REG_OVERRIDE (0x51E1 4、0x80AF)、
    // Tx:配置 PA 斜升、设置关断前的等待时间(16/24us 的0x1A 次滴答= 17.3us)。
    HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001A)、
    这是对应于4.8kbps 的值、您能否告诉我计算公式?  

    谢谢。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/576254/cc1310-ook-mode-at-20-kbps 指示如何设置和测试这些设置。