大家好:
在我们的原始代码中、我们在"RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropDivRadioSetup"中设置".loDivider = 0x05"
并使用此函数发送数据请求:
RF_EventMask terminReason = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、txEchoCallback、(RF_EventCmdDone | RF_EventRxEntryDone | RF_EventLastCmdDone);
我们通过"uint32_t cmdStatus =((volatile RF_Op*)&RF_cmdPropTx)->status;"获得发送状态。
数十万个模块、在 CC1312R Rev.E 上一切都能正常运行。
目前、我们获得了 CC1312R Rev.F 芯片。
我们将 使用相同的源代码通过发送状态获得"PROP_ERROR_NO_FS"。
我们检查了频谱、没有物理输出。
但当我们将 ".loDivider"从0x05更改为0x06时、传输是正常的。
有人能告诉我们 Rev.E 和 Rev.F 之间有何区别吗?
以及我们更改 ".loDivider"且一切正常的原因。
谢谢!