This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:节点大约每5分钟定期唤醒一次

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1207319/cc1310-node-is-waking-up-periodically-about-every-5-minutes

器件型号:CC1310

您好!

a 有一个项目、我使用 CC1310作为控件。 它被设计成在发生某些与按下按钮相关的事件之前一直处于休眠状态。 但是、大约每5分钟、该节点将被单独唤醒、并在短时间内(大约5mA、 μA 它在空闲时消耗约1.5 μ A 电流、在按下按钮时消耗约40mA 电流、并且节点将此事件发送到中心节点)。

我已经检查并基本上改变了这个问题可能被隐藏的每个代码行和函数、并尝试将日志放在各个地方来解决这个错误。 没有显示任何内容。 我想解决这个问题、因为这个问题会使电池寿命比不需要的事情要短。

我将使用 CCS Energy Tracer 检查电流和功耗、并在此发送其中一项测试的打印稿。 在该测试中、控制节点始终处于空闲状态、当前图形中的所有峰值都是由该错误导致的。

这与我阅读过的相关主题非常相似( https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/761427/cc1310-sensor-project-wakeup-every-5-minute ), 但显然没有人知道问题和解决办法,所以我想寻求帮助,如果有人知道为什么会发生这种情况,我可以做什么来解决这个问题。

谢谢!