This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:Smart RF Studio 7.

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1206584/cc1200-smart-rf-studio-7

器件型号:CC1200

您好!

对于 CC1200的 Smart RF Studio 7 v.2.28.0 (内部版本#364)、其外观类似于"保存配置"和"开放式配置"的功能不起作用。 保存并打开工程的配置后、所有设置都与预期不同。 我认为使用旧版本的 Smart RF Studio 可以为 CC1200保存和打开配置。

谢谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex

    我看到了同样的东西、并将其报告为错误。 不知道在哪一个版本出现了,但我  安装了 www.ti.com/.../2.20.1 ,并在那里它可以工作,所以如果你需要该功能,我建议下载旧版本的 Studio。 过去几年不应对寄存器设置等进行任何更新、因此为 CC1200使用旧版本是安全的。

    Br

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、谢谢。