This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于 TX 的 CC1310 (CC13xx) IQ 补丁

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1205832/cc1310-iq-patch-for-cc1310-cc13xx-for-tx

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1260

您好!

我正在启动一个新项目、CC1310几乎能满足我所有的要求。

我需要接收 IQ 样本(可通过 IQ 补丁启用)、但我还需要将它们发送回 TX。 我知道这是不可能的、因为没有 Iq DAC 可以实现。 是否有可针对此实施的(固件)权变措施? 是否可能在将 IQ 样本反馈回射频器件之前对其进行一些变换? 换句话说、如何转换 IQ 样本以将其馈送到 TX 的同步中。

如果不能、您能否重新评论另一个可以接受 IQ 样本进行传输的 TI SoC? Sub-GHz 所需的频率。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310或我们的任何其他无线电设备不支持此功能。

    Siri.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以访问 CC1260: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/txii-s-a0011474260-1.pdf

    不过、对该部件的支持非常有限。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢! 这几乎就是我要找的器件。

    现在、我只需要检查是否有一个覆盖大多数亚赫兹子频带(包括434MHz)的子频带、因为 CC1260只适用于亚赫兹频带的上部。

    不过、CC1260具有我所寻找的功能、其中 RX 和 TX 都使用 IQ 信号。