This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:LP-CC1352P7-1

Guru**** 2482575 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202839/lp-cc1352p7-lp-cc1352p7-1

器件型号:LP-CC1352P7

我必须将周期数据从 ns_CoAP_node 发送到边界路由器。 我需要哪些所有函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sajal:  

    CoAP 协议使用客户端服务器模型。 ns_coap_node 项目使用 LED 资源托管一台 CoAP 服务器。  

    这允许 spinel-CLI +边界路由器向 LED 资源发送获取/放置请求。 这是 CoAP 节点示例的默认行为。

    定期向边界路由器获取数据的最简单方法是从边界路由器轮询此数据。

    但如果您需要启动从 CoAP 节点到边界路由器的通信、 然后我们需要在 spinel-CLI 中模拟服务器。 然后使用 CoAP_SERVICE_Request_send ()到该模拟 CoAP 服务器。  

    我们正在研究即将推出的 SimpleLink Academy。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:  
    实际上、在一般的物联网应用中、我们需要将数据从路由器节点发送到边界路由器、那么我该如何实现呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否对 spinel-cli 文件进行更改、以便边界路由器定期发送 Get/Put 请求、而无需向其提供命令。 如果是、我如何才能实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LP-CC1352P7

    如何定期从边界路由器轮询数据? 我在 spinel-cli.py 中查看了正在调用 shell.cmdloop()。 我不想在 cmd.py 文件中进行更改、那么我现在该如何实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    spinel-CLI 是主机应用程序与 wi-sun 网络协处理器交互的一个实现示例。

    它是一个命令行接口、因此需要来自用户的命令输入。  

    要摆脱这种情况,您必须定义自己的类,其中不使用命令行,但可以直接调用 spinel-CLI 中使用的方法。  

    我们正在编制一份配套资料、以便能够进行自动化的 ping 测试、该测试即将发布。

    此致、

    SID