This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Wi-SUN 协议

Guru**** 2483625 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, TIMAC, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1205007/cc1352p-wi-sun-protocol

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: TIMACCC2530

您好!

我对 CC1352P 和 Wi-SUN 协议很感兴趣。 我认为这是一个非常有趣的协议、就拓扑结构而言与 Zigbee 类似、但我有一些疑问:

1. Wi-SUN 的性能是否等于 Zigbee? 我对树/星形拓扑感兴趣。

2. 是否 所有节点都可以通过电池供电? 甚至是路由器?

3.对于树/星型拓扑,消息可以从一个节点寻址到另一个节点?

我正在寻找性能与基于 TIMAC 培根的协议(CC2530)相似但更可靠的协议。  

谢谢。

Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joaquim:  

    1. WiSUN 协议是一种低于1GHz 的网状网络。 但从边界路由器到每个节点始终只有一条活动路径(可能有多个跃点)。  

    2.该协议本身是为具有线路供电节点的电网应用而设计的。 这些节点始终保持在 RX 中、因此不建议采用电池供电。 休眠节点是 WiSUN 路线图的一部分、但我们目前尚不支持它们。  

    3.节点消息通过边界路由器进行路由。 边界路由器跟踪所有路由。

    您可以尝试适用于星形拓扑网络的 TI 15.4堆栈。  

     https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/index-cc13xx_cc26xx.html

    此致、

    SID