This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310F128RSMT、915MHz

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1203907/cc1310-cc1310f128rsmt-915mhz

器件型号:CC1310

您好!

我想使用您的 CC1310F 来模拟我在过去20年一直使用的 Semtech XE1203F 模块、该模块已不再提供。 我希望避免重写所有使用 XE1203F 的程序、而是创建100%引脚 I/O 兼容的 PCB。

目前、我已经设法让他们使用我20年前与 XE1203F 开发的专有协议进行相互通信!

我的问题是、是否可以使用 CC1310F 的 API 来仿真 XE1203的 SPI 从器件端口? 想法是使用 SPI 端口来初始化32个8位寄存器! 我想知道是否可以利用 CC1310F 的 SPI 从器件端口执行此操作? 接收一个包含5位地址的8位帧、然后在同一个8位帧上返回该寄存器的值? 框架详见第19页的文档(读序列)、可通过文本底部包含的 URL 链接访问该文档! 同时,也要写!

如果可以、您能否为我提供执行此任务的示例代码? 因为我在示例中未找到任何可以帮助我了解如何使用当前 API 执行此操作的信息!

期待收到您的回复!

谢谢、此致!

XE1203F 和 PDF 的数据表:

https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000HSds/OuEjlLg6bl79qKxavsdTpUkPNYj3yI3l_dmvMGOLDM4