主题中讨论的其他器件:SysConfig、
您好!
我们有一个带有 cc1312r7的定制电路板。 我们使用第三方操作系统、因此不使用 CCS、而我们仅使用 Simplelink CoreSDK。 但是、 CoreSDK 中的器件驱动程序仍需要 MISC。 结构、例如 GPIO 需要引脚配置、 GPIO_CONFIG 结构等数组 按照我的理解、生成这些结构的首选方法是使用 SysConfig。 但是、在使用独立 SysConfig 并输入我们的配置时、我无法生成预期的文件:我期望一组包含结构和定义的.c 和.h 文件、但我只能获取.syscfg、.genlibs 等 我认为 CCS 及其工具链可以使用的文件-我们没有使用这些文件。
如果有人可以在我们的用例中提供一些有关使用 SysConfig 的说明、我们将不胜感激。