主题中讨论的其他器件:CC1101
您好:
我无法使 RX FIFO 正常工作、也无法确定是什么设置导致了问题。 读回的数据是随机垃圾数据。
同样、GDO2引脚配置为0x06、以便在接收到同步字时变为高电平、而它确实会这样做-但是、即使设置了长度、它在消息结束时也不会变为低电平。
我认为这些问题是相关的、但不知道原因/原因。
我能够通过 SPI 读取配置寄存器和所有其他项目-不仅仅是 RXFIFO、因此不是 SPI 配置问题(模式、时序都正确)。
因此、我被迫使用异步数据输出和使用微控制器对 FSK 信号进行软件解码、我不必这样做。
请告知可能导致此 IC 行为的原因。
此致、
Rob Tywlak
BGM 工程服务