This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:sensor oad SDK 6.30 - BIM 不兼容

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1199256/cc1312r7-sensor-oad-sdk-6-30---bim-doesn-t-work

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

刷写 sensor_oad_offchip_secure_lp_CC1312R7_tirtos7_ticlang 和 bim_offchip_lp_CC1312R7_nortos_ticlang 后、电路板不会跳转到传感器负载。

当我正在调试 bim 项目时、我可以看到在 checkImagesIntFlash 函数中、 即使其余 imgHdr 字段都可以、imgHdr.len 也为0xFFFFFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我刚刚针对 cc1312r7尝试了 sensor_oad_offchip 和 bim_offchip。 看起来是有效的。  

    请确保您使用的是 sensor_oad 的二进制版本。 对其进行编程。  

    我的 uniflash 设置如此处所示。  

    它按预期启动。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法从 CCS 中刷写?

    即使您进行了设置、它也不能满足我的要求、即使在重置电路板后也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好、Bim 需要先刷写、然后再刷写传感器 OAD 项目。 您可以撤销订单吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不能正常工作。。。

    可能需要安装某些跳线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上使用的是 SDK 6.10、您能为我进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在让它开始工作了。 CCS Studio 是否可以刷写 bin 文件而不是 out 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常抱歉响应延迟。 由于它们作为两个单独的项目生成、我认为它们不能在单个闪存步骤中用 CCS 进行刷写。