This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:434MHz OOK 接收器不需要前导码

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202074/cc1101-434-mhz-ook-receiver-not-requiring-a-preamble

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1000

您好、专家!

Melexis TH71101接收器 IC 刚刚停产。  我们是否有适用于434 MHz OOK 接收器的解决方案、该接收器不需要前导码来解调曼彻斯特编码发送器信号?

CC1101 也许可行、但由于它是一个收发器、所以有很多硬件让客户不会使用。 我们是否有一个仅作为接收器的产品?  回想一下、他们正在使用不包含前导码的433.92 MHz 的专有通信协议。

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有不带前导码/同步的 OOK、请选择 CC1000? 它  在架构中是合理的等于 TH71101。 任何更新、更现代的对讲机都需要前导码/同步才能获得最佳性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1000不用于新设计。 我们可以找到的最接近的替代方案是 CC1101。  CC1101的工作方式是否相同?  

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。