This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:具有板宽限制的双频带天线设计

Guru**** 2415460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202920/cc1352p7-dual-band-antenna-design-with-restricted-board-width

器件型号:CC1352P7

大家好

我将在采用低于1GHz 和 BLE 无线电的设计中使用 CC1352P7。 这适用于空间宝贵的可穿戴应用。 我们计划使用板 宽约为20mm、宽为10mm 的 "尾"的柔性 PCB 基板、理想情况下、我们将其用于迹线天线(下图-尺寸以 mm 为单位)。

TI 天线参考设计需要较大的面积、因此 a)使用迹线天线以在868MHz/2.4GHz 频率下运行是否可行、如果不可行、是否推荐适用于其中一种/两种频率的芯片天线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能使用完整长度52.27毫米吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 是-所示的整个区域(MCU 的右侧)仅适用于天线(必要时可以延长一点时间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将可用区域用作集成天线。 可表示为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还会在无线电和天线之间添加双频天线匹配:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!