This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc1352P7/cc1352R

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1203184/cc1352p7-cc1352r

大家好

我们能够在专有射频(Tx)协议中与 LPSTK 和收集器以及加速计进行通信。 而且电流消耗对我们也没有问题。
由于需要考虑 OAD、因此我们希望使用 TI-15.4堆栈、而不是专有协议。 以下几点需要专家的建议。

1.15.4堆栈在空闲模式下消耗3mA 电流、在发送时消耗15mA 电流(而专有射频在发送时仅消耗几微安电流、而在发送时仅消耗1mA 电流)
2.由于我们的项目是牛健康监控,并且每次卡特退出范围和建立连接需要时间,有时需要手动重新启动(在专有的 Tx 它正在广播,这样就无需担心建立连接)
是否可以在 SmartRF Studio 中测试15.4堆栈(SDK 中的传感器示例)以了解行为?
请为我们的项目推荐专有的 RF 或 Ti15.4堆栈、考虑100多个节点的重新连接(万一超出范围)可能性(自动重新连接是一个挑战)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:  

    我将关闭此线程、因为它与另一个线程相同。 很抱歉耽误了时间。 但是、最好将通信保留在一个线程上。

    如果您除了功耗测量问题外还有其他问题、请打开其他主题。  

    此致、

    SID