This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TI-RTOS 未生成

Guru**** 2483125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197873/cc1352p-ti-rtos-not-building

器件型号:CC1352P

我无法清理或构建 TI-RTOS。 我不知道为什么会出现这些错误、或者如何解决这些错误:

****项目 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs ****的纯净配置调试

"C:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 20 clean -O

del /F "tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs.lib""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt"
rmdir /S/Q "configPkg\"
PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-1.bat、C:\dev\IoTirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-1.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-2.bat、C:\dev\IoTirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-2.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-3.bat、C:\dev\IoTirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-3.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-4.bat、C:\dev\IoTirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make36552-4.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

****构建完成****

以下是生成输出:


****项目 tirtos_builds_cc13x2_cc26x2_release_ccs ****的配置调试构建

"C:\\ti\\ccs1220\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 20 all -O

subdir_rules.mk:12:目标"Build-1745043089-InProc"的配方失败
PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make4676-1.bat、C:\dev\IoT\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make4676-1.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

gmake[1]:***[BUILD-1745043089-InProc]错误267.
subdir_rules.mk:12:目标"Build-1745043089-InProc"的配方失败
PROCESSOR_BEGIN:CreateProcess (C:\dev\IoT\os\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make32716-1.bat、C:\dev\IoT\tirtos_cc13x2_cc26x2\Debug\make32716-1.bat、...) 失败。
make (e=267):目录名无效。

gmake[2]:***[BUILD-1745043089-InProc]错误267.
Makefile:127:目标"全部"的食谱失败
gmake[1]:***没有生成'configPkg/linker.cmd'所需的目标'build-1745043089'的规则。
gmake[1]:由于错误,未重新生成目标"configPkg/linker.cmd"。
gmake:***[全部]错误2.

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、您正在使用的 SDK 不是最新的、它可能与您正在使用的 CCS 版本不兼容(查看 SDK 的发行说明)。 如需了解最新的 SDK、请访问 www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否尝试过 TheGhostOf 指出的最新 SDK?  

    此致、

    SID