This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用射频驱动器扫描环境噪声和 SNR?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1201336/cc1352p-use-rf-driver-to-scan-for-ambient-noise-and-snr

器件型号:CC1352P

大家好、

客户正在基于 CC1352P 上的 EasyLink 驱动程序开发其定制应用。 他们正在寻找一种方法来实现扫描环境噪声和计算 SNR 的功能。 在 TI15.4堆栈中、我知道可以使用主动扫描来实现这一点、但不知道如何使用 EasyLink 或射频驱动器实现类似的功能。 您能建议如何实现此功能吗?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何评论吗?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:  

    抱歉该线程上的延迟。  

    您可以 在射频驱动器中进行环境噪声测量和数据包 RSSI、如下所示:   

    在 Prop RX 命令中、有一个名为 bAppendRssi 的字段。

    接收数据包时、使用 propRX 命令、您可以获取数据包的 RSSI。  

    要获取环境噪声级别、您可以通过发布另一个具有固定结束时间的 RX 命令将对讲机置于 RX 模式。

     

        RF_cmdPropRx.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_START;
        RF_cmdPropRx.endTime = RF_convertMsToRatTicks(100);

    然后使用 RF_getRSSI () API。 您应该能够读取环境 RSSI。 使用此 API 时、无线电应处于 RX 模式。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/rflib/html/group__rf__driver.html#gac3fe0d39243fb6bbefe0216d958a6779

    此致、

    SID