This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 LaunchPad 认证报告和测试数据

Guru**** 2559300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202001/cc1310-cc1310-launchpad-certification-report-and-test-data

器件型号:CC1310

大家好!

     如何获取包含详细数据的 cc1310 LaunchPad 认证报告 CE 和 FCC.,我想将我的设计与 Launchpad 进行比较。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、证书数据未公开提供。 相反、您应该将您的设计与数据表中的数据进行比较。  

    此致、

    Haiatullah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海阿图拉您好:

         感谢您的回复、我想知道 Launchpad 的 TX 有效辐射功率、但我找不到结果。您能帮我吗?

         EN 300220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有有效辐射功率的数据。 而应依赖于数据表中的最大输出功率。 除非另有说明、否则数据表中的所有数据均为测得的数据。

    此致、

    Haiatullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Haiatullah:

           非常感谢。