This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:改变前导码大小会影响射频通信。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1202190/cc1200-changing-preamble-size-affects-rf-communication

器件型号:CC1200

我实施了一种机制、其中 RF 在 EWOR 模式下将处于 PWD 模式1.5秒和250毫秒。  

我还要求使用30字节前导码和8字节前导码。

使用 TI 提供的 EVENT0时序配置的30字节前导码... 我能够接收数据包并对其做出响应。

但当我切换到8字节前导码(并更改 EVENT0时序)时、没有收到 预期的 RF 接收中断(GPIO0配置为 RXFIFO_THR_PKT)、因此无法接收所有数据包和进行响应。

它也会影响距离。 与30字节我能够得到一个1km 的范围,但最大8byte 100m

您能帮助我调试这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30字节对8字节前导码不影响灵敏度。 如果你看到一个差异,你必须改变其他东西。

    如果您没有收到8字节前导码、则表明您认为 CC1200不在 RX 中。 有关如何调试 WOR 的论坛上有很多线程、我会首先检查您何时实际位于 RX 中。