This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:无法配置为监听器

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1201437/launchxl-cc1352p-unable-to-configure-as-sniffer

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC1352P

您好、TI 支持团队:

我正在尝试将  LAUNCHXL-CC1352P1配置 为监听器。 我关注的是 https://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html#

我尝试过不同的嗅探器代理 版本1.9.0 , 1.6.0.1.5.0。 所有版本都有相同的问题-无法检测到设备。  连接了 Uniflash 的屏幕截图和监听器。

请帮助我解决此问题。

Br

Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:

    我看到您在 Uniflash 窗口中将器件作为"二进制"进行刷写。

    您能否这样做、而是执行以下操作?

    也请在编程后重置器件、并点击 SmartRF 数据包监听器2中的"检测器件"。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我尝试了没有二进制和得到错误在第5317行,记录有意想不到的长度。 工作的二进制文件。 附加了 Uniflash 错误消息的屏幕截图。  

    我正在尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_fw\bin\cc1352p1lp 中刷写 ciffer_fw.hex

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我错误地附上了错误的屏幕截图,这里是正确的一个  

    Br

    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    我卸载并重新安装了所有的工具,所有最新版本,并重新启动我的 PC。  

    Uniflash V 8.2.0

    监听器代理 V1.10.0

    Wireshark 4.0.3

    我可以将最新的 Sniffer_FW 刷写到  LAUNCHXL-CC1352P1。 Uniflash 能够检测器件

    监听器代理无法找到设备。

    Tera Term 能够连接到应用程序端口、  

    所有工具的新屏幕截图均随附。 请帮我解决这个问题。  

    Br
    Archana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:

    实际上、我发现您在1.10和1.9上遇到了使用 CC1352P 时遇到的问题。

    我们目前正在调查出了什么问题。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archana:

    是否可以尝试在其他文件夹中安装 Sniffer Agent V1.10.0? 例如:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2V210

    我方面似乎已经解决了这个问题。 如果没有,我有另一个想法,但让我们先看看结果。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我的问题现已解决,我安装了更高版本的嗅探器代理1.10 ,然后重新启动我的 PC。 删除了 以下链接中找到的"user.config"。 它正在工作。  

    e2e.ti.com/.../launchxl-cc2650-smart-rf-sniffer-agent-in-smartrf_packet_sniffer2_1-5-0-doesn-t-work

    感谢您的支持。

    Br

    Archana.