This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:电压比较器示例

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1200080/cc1312r-voltage-comparator-example

器件型号:CC1312R

您好!

CC1312数据表显示有一个比较器。 我找不到任何示例。 您能提供吗? 我需要在无线电传输期间检查电源电压(无线电 TX 期间电压降到1、8V 以下可能导致不必要的杂散谐波、正常情况下是禁止的)、以停止无线电传输、我还需要检查它、因为通过 NVS 写入闪存、 如果在闪存写入期间发生中断、则会导致闪存中出现错误、并且 NVS 驱动程序无法继续工作、直到擦除闪存。