This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:UART 驱动程序 readTimeout 和 writeTimeout 参数

Guru**** 2484585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1201351/cc1352p-uart-driver-readtimeout-and-writetimeout-params

器件型号:CC1352P

在旧的 UART 驱动程序(SDK 6.10或更低版本)中- UART 驱动程序的超时参数有什么含义? 是以 ms/us 为单位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    文件规定如下:

    它实际上是 RTOS 节拍。

    此致、

    Arthur