This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:.hex 文件未执行我的应用程序时出现问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1201112/cc1352p-problem-with-the-hex-file-not-executing-my-aplication

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我想执行大规模生产、并在 CCS 12.0.0和 XDS110中使用生成的.hex 文件对使用 cc1352p1的器件进行编程。

在最新的 UniFlash 应用程序中、它成功加载映像、但没有运行程序。 我需要在 CCS 的 Arm Hex 实用程序中更改或添加什么配置?

我已经这样做了:

为了使这正常工作、我还需要做些什么?

谢谢、大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    是否在编程后重置电路板? 生成的.out 文件是否也会发生同样的情况?

    此致、

    Arthur